This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:器件在检测到 LOS 信号时将如何工作?

Guru**** 2418250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982603/dp83869hm-how-the-device-will-work-when-it-detects-los-signal

器件型号:DP83869HM

大家好、

当检测到 LOS 信号时、器件将如何工作?

客户希望 在100Base-FX 中使用 DP83869HM。 JTAG_TDI/SD 引脚也连接到 SFP 光纤收发器的 LOS 信号。  

因此、他们希望了解器件在检测到 LOS 信号时的行为。 这是因为他们担心 LOS 信号可能会意外发送到 DPS83869HM。  

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LOS 用作反向或低电平有效信号检测。 当建立通信时、该信号保持为高电平。 当通信中断时、将被拉至低电平。 此时、PHY 将断开链路。 我建议与 SFP 收发器制造商核实 LOS 信号是否会意外发送。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、

    谢谢。 但是、数据表上似乎没有关于器件在检测到 LOS 信号时如何工作的说明。

    有没有关于它的应用手册? 或者、您能解释一下细节吗?

    客户需要它来设计他们的系统。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 PHY 建立链路时 LOS 信号被拉低、则 PHY 将断开链路。

    此致、

    Gerome