This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:应用问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982920/sn65hvd82-application-questions

器件型号:SN65HVD82

尊敬的:

SN65HVD82数据表 CL "差分负载电容50pF"在接收,Ω 右侧或非?Ω 时的平均负载电容

如果我想监控多通道 RS-485负载、 如何设计拓扑、要 共享的任何参考设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "负载"是指连接到输出端的东西。 如果您从未传输任何内容、则无需考虑 CL

    要监控总线、请将接收器直接连接到两条总线线路。 为了防止反射、从总线到芯片的存根长度应尽可能小。 (RS-485总线只需要两端的端接。)