This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:当我们使用2.5V 光耦合器时、如何计算电容器值?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995787/dp83867ir-how-do-we-calculate-capacitor-value-when-we-use-2-5v-ocillator

器件型号:DP83867IR

DP83867IR 的数据表中介绍了以下信息
9.2.1.2时钟输入(XI)建议


如果使用外部时钟源、XO 应保持悬空。 对于1.8V 时钟源、XI 应连接到
时钟源。 对于3.3V 或2.5V 时钟源、建议使用电容分压器、如图32所示。 原因
3.3V 时钟源、建议使用的 CD1和 CD2电容器为27pF。 如果是2.5V 时钟源
与供应商核实建议的电容器负载。 应调整 CD1和 CD2的值
以满足电气特性中定义的 XI 输入引脚规范。

我们将使用2.5V 时钟源。


我是否可以使用2.5V 电压下 CD1和 CD2电容器值的计算方法?
我们的振荡器输出为最小0.9VCC 高电平和最大15pF。 这意味着输出高电平为2.25V-2.5V。

请分享您的建议。