This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:将开发板与 Sitara 开发板配合使用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996015/dp83td510e-evm-using-the-dev-board-with-sitara-dev-boards

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E


您好!

 是否有机会在 DP83TD510E-EVM 的一半位置使用 DP83TD510E 芯片并将其互连到 Sitara 开发板?
如果是、哪一项?
如果不是、您是否可以建议使用其他集成了10BASE-T1L 功能和 Sitara 的开发板?

谢谢你。

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    是的、这应该是可能的。 我不确定哪款处理器最适合此应用、因此我将把这个 TT 切换到处理器团队、并让他们提供建议!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    遗憾的是、我们当前所有的 Sitara EVM 都具有以太网信号、这些信号端接有10/100Mbps 或1000Mbps PHY 和连接器、因此没有什么真正的理想之处可让您简单地插入此 EVM 的边缘连接器。 目前、我们还没有任何已经集成此 PHY 的 Sitara EVM。

    此致、
    Mike