This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:未使用的输出引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996744/ds280df810-unused-output-pin

器件型号:DS280DF810

大家好、

对于未使用的 TX/RX、我们是否可以让它浮动? 或者我们需要将未使用的 Tx/Rx 连接到 GND 吗?

请与我分享您的意见、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以将未使用的 TX/RX 引脚保持悬空。

    此致、

    起亚拉赫巴