This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995650/dp83822i-dp83822i

器件型号:DP83822I

你好!

我在设计中使用的是 DP83822I 以太网 PHY。

1) 1) PHY 复位期间 RESET_N 引脚的状态是什么 ?

2) 2) PHY 复位期间是否禁用 RESET_N 引脚的内部上拉?

3) 3)内部上拉电阻值是多少? 它是9kOhm 吗?

如果有人知道这一点、请传达。

此致、

Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    RESET_N 引脚是具有上拉电阻的输入引脚。 当这个复位引脚被设定为低电平时、引脚的状态没有额外的变化。 当向具有内部上拉 电阻的引脚施加低电平时、引脚上的电压将为低电平、因为您假设该连接上的电阻可以忽略不计。 上拉电阻器不会断开或消失。 此外、根据数据表、您可以假设电阻介于6.75千欧至11.25千欧之间。 典型值为9千欧。 如果需要、我可以 ping 设计并要求他们提供有关上拉的更多信息。

    谢谢、
    利斯尼