This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:规格检查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995354/sn65dsi84-q1-spec-check

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI84

大家好、

我们要检查 SN65DSI84-Q1在 LVDS 双链路模式下是否可以支持1080 (H)*1920 (V)/60Hz。 我认为限制来自 PCLK 而不是 H/V 值、它是正确的吗?

此外、 为了使 PCB 布线平滑(奇数和偶数通道使用 SN65DSI84默认设置相互交叉)、是否将 EVENT_OD_SWAP 设置为“1”以交换奇数和事件通道? 请告诉我是否需要注意任何事项。 (0x1A 寄存器)

罗伊