This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:采用模式0行为

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994983/ds110df111-adopt-mode-0-behavior

器件型号:DS110DF111

当 PRBS31 10.3125 GPP 信号被输入并且寄存器被控制时、CDR 被 解锁。

请告诉我正确的顺序吗?

如果没有 CDR 复位(0x0A、0x00、0x0C)并将 0x0A、0x0C、0x0C)命令置为有效、则 CDR  将被锁定。

(地址、值、掩码)

(0xFF、0x0C、0x0C)

(0x00、0x04、0x04)

(0x0A、0x0C、0x0C)

(0x31、0x00、0x60)

(0x03、0x00、0xFF)

(0x40、0x00、0xFF)

(0x1E、0x08、0x08)

(0x2D、0x08、0x08)

(0x2D、0x02、0x07)

(0x15、0x00、0x47)

(0x0A、0x00、0x0C)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、该 TI 重定时器配置为10.3125G 运行。 它应该能够在没有任何配置的情况下锁定到10.3125Gbps 的输入数据。 您在尝试强制 CTLE = 0x00此处为0x03 = 0x00。 总的来说、这些寄存器设置看起来应该正常工作。

    问题:在观察到 CDR 锁定问题的情况下、您能否提供完整的重定时器通道寄存器转储?

    谢谢、

    罗德里戈