请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ESD224 主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06
我们将在 HDMI 接口原理图中使用 ESD224。 根据数据表、ESD224仅用于 HDMI 的 TMDS 引脚。
我们能否将 ESD224用于 HDMI 的其他引脚(DDC_CLK、DDC_DATA、HPD 和 CEC)? 还是需要使用 数据表中所示的 TPD4E05U06 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将在 HDMI 接口原理图中使用 ESD224。 根据数据表、ESD224仅用于 HDMI 的 TMDS 引脚。
我们能否将 ESD224用于 HDMI 的其他引脚(DDC_CLK、DDC_DATA、HPD 和 CEC)? 还是需要使用 数据表中所示的 TPD4E05U06 IC?
您好、Urvi、
我不建议在非 TMDS 线路上使用 ESD224、因为它具有3.6V Vrwm。 这些是5V 控制线、需要一个具有5V Vrwm 的 ESD 二极管、以支持5V 正常工作电压电平。 TPD4E05U06具有5.5V Vrwm、因此可有效保护这些控制线。 有关 HDMI 保护的更多信息、请参阅我们 的系统级 ESD 保护指南。 注意:尚未将 ESD224添加到本指南中。 这里有一个单独的应用手册讨论了 ESD224 。
此致、
Matt Smith