This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TLK105至 DP83822

Guru**** 2582495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993444/dp83822i-tlk105-to-dp83822

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105LTLK105

您好!
我的新 DP83822有问题、  

TLK105引脚 PFBOUT/PBIN1和 PFBIN2应全部短路、如 IDKAM437x 的原理图所示。 但是 、我们的 PCB 设计很糟糕、TLK105L 引脚13-15-24上未实现短路、如下图所示。

因此、我们将 TLK105L 替换为 DP83822、这不仅  是因为它较新、而且由于我们没有13-15-24连接、这不是一个问题、这些引脚可以保持悬空状态、如 DP83822数据表和 TLK105-DP83822状态的翻转文档所示。
我 将它们悬空(如翻滚文档所述)、无连接...

我在 E2E 上看到了一些帖子、指出应移除所有电容、引脚24必须是使用2.2K 的 PD、并再次尝试无连接。

您能告诉我 什么是正确的方式、13-15到24个连接是强制性的吗?

谢谢!