Thread 中讨论的其他器件:ALP、 DS90UH949-Q1EVM、 DS90UH948-Q1EVM
SO 设置:
--链路指示灯亮起。 我们可以通过 ALP 工具看到串行器和解串器正在通信。 我们还可以看到串行器正在获取 HDMI 输入视频流。
我们还拥有与串行器和解串器评估(DS90UH949-Q1EVM 和 DS90UH948-Q1EVM)板匹配的设置。
--我们正在使用 ALP 工具与949进行连接。 我们能够看到948和949芯片的寄存器。 这些寄存器在我们的948芯片和948评估设置之间看起来是相同的。
我们还看到,当解串器被设置时,流耗低于100mA。 因此、我们相信 LVDS 信号不会被驱动。 我们还对这些信号进行了范围划分、看不到数据。
我们还在 PDB 上推荐了 RC 电路,这样在加电时,PDB 就会延迟。