This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:加电并稳定后,我们如何才能让 DSI CLK 通道处于 HS 状态并让 DSI 数据通道驱动至 LP11状态?我们应该做什么?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991094/sn65dsi84-q1-after-power-is-applied-and-stable-how-can-we-let-the-dsi-clk-lanes-to-be-in-hs-state-and-let-the-dsi-data-lanes-be-driven-to-lp11-state-there-is-anything-we-should-to-do

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

加电并稳定后、我们如何让 DSI CLK 通道处于 HS 状态并让 DSI 数据通道 驱动至 LP11状态?. 我们应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    驱动 DSI 通道的是 DSI 源。 有关如何将 DSI 通道驱动至 LP11和 HS 的详细信息、您需要咨询 DSI 源制造商。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、我是 K:

    我们要使用"test pattern"函数首先点亮 LCD 屏幕、即让寄存器0x3c = 0x10;
    1.我们想知道使用测试模式时、sn65dsi84是否生成时钟和数据?
    2.当我们使用测试模式时,是否可以在 sn65dsi84初始化时操作步骤2和步骤8?
    当我们使用 DSI 测试器工具配置参数时、右下角没有像视频一样的计算图标、并且无法打开输出页面。 就像图片一样。

    此致、

    陈陆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在测试模式下、器件不使用任何输入 DSI 数据。 它仅使用 DSI CLK 或可选的外部 REFCLK。 时钟用于在内部生成图形并将其输出到显示屏

    2.在测试图形模式下、无需遵循步骤2和步骤8

    3.您可以改为尝试此版本的工具: https://tidrive.ext.ti.com/u/5B25JYQduSH2Hbkl/DSI%20Tuner%202.1.zip?l 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、我是 K:

    我们有屏幕参数并使用 DSI 调谐器来配置 sn65dsi84。 但现在我们有一些非常紧迫的问题。

    1、我们使用 Flatlink 输出数据(格式2);单链路24 bpp,以下是我们的屏幕参数。  

    2、以下是我们使用 DSI 调谐器的配置。 为了使 LVDS 线路时间与 DSI 线路时间匹配、我将 DSI_HPW 添加到了1340。 但是、初始化序列完成后、寄存器0xe5等于0x01。 您能告诉我配置是否有问题、如果有、原因是什么?

    3、这是我的初始化序列

    0D 00 0A
    09 00 0A
    0A 05 00
    0b 28 00
    10 26 00
    11 00 00
    12 4 c 00
    13 00 00
    18 78 00
    19 00 00
    1A 03 00
    1B 00 00
    20 00 00 /* width-l (a)*/
    21 05 00 /* width-h (a)*/
    22 00 00 /* width-l (b)*/
    23 00 00 /* width-h (b)*/
    24 d0 00 /*身高-l (a)*/
    25 02 00 /* Height-h (a)*/
    26 00 00 /*身高-l (b)*/
    27 00 00 /*身高-h (b)*/
    28 B1 00 /*同步延迟低电平(A)*/
    29 02 00 //*同步延迟高电平(A)*/
    2A 00 /*同步延迟低电平(b)*/
    2B 00 /*同步延迟高电平(b)*/
    2C 02 00 /* hpw-l (a)*/
    2D 00 /* hpw-h (a)*/
    2E 00 /* hpw-l (b)*/
    2f 00 /* hpw-h (b)*/
    30 02 00 /* vpw-l (a)*/
    31 00 00 /* vpw-h (a)*/
    32 00 00 /* vpw-l (b)*/
    33 00 00 /* vpw-h (b)*/
    34 10 00 /* HBP (A)*/
    35 00 00 /* HBP (b)*/
    36 05 00 /* VBP (A)*/
    37 00 00 /* VBP (b)*/
    38 2c 00 /* HFP (a)*/
    39 00 00 /* HFP (b)*/
    3A 43 00 /* VFP (A)*/
    3B 00 /* VFP (b)*/
    3c 10 00 /* bit4通道 A 测试模式;bit0 -通道 b 测试模式*/
    3D 00
    3e 00 00
    0D 01 0A
    09 01 0A
    FF 00
    E5 ff 0a];

    此致、

    陈陆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    您的设置不正确- DSI CLK 应为191.1 MHz。 此外、LVDS 端的像素/线条设置必须与 DSI 端的像素/线条设置相匹配。 请参考此培训视频以正确配置器件: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    此致、

    I.K.