请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI84 您好、我、K:
我们有屏幕参数并使用 DSI 调谐器来配置 sn65dsi84。 但现在我们有一些非常紧迫的问题。
1、我们使用 Flatlink 输出数据(格式2);单链路24 bpp,以下是我们的屏幕参数。

2、以下是我们使用 DSI 调谐器的配置。 为了使 LVDS 线路时间与 DSI 线路时间匹配、我将 DSI_HPW 添加到了1340。 但是、初始化序列完成后、寄存器0xe5等于0x01。 您能告诉我配置是否有问题、如果有、原因是什么?