This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:布局要求

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991440/tusb8020b-layout-requirements

器件型号:TUSB8020B

大家好、

我的客户正在设计 TUSB8020和 TUSB4041布局。

他们想知道 从振荡器到 TUSB8020/TUSB4041的通道布局要求是什么。 例如、通道长度或宽度。

期待您的回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    对于 TUSBxxxx 集线器、我们没有一组振荡器布局要求、但振荡器必须为1.8V、并且走线长度应尽可能短。

    此致、

    JMMN