This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:sn65dsi86-Q1是否支持 DP 显示?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159814/sn65dsi86-q1-does-the-sn65dsi86-q1-support-the-dp-display

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

大家好、

我已实施 GPU 软件来读取面板 EDID 信息并使用预期显示在 eDP 面板上的视频格式对 DSI86视频寄存器进行编程、软件可以 通过单通道和双通道 DSI 输入点亮 LG LP079QX1 EDP 面板、 但是,使用 sn65dsi86连接某些 DP 监视器,EDID 是可读的,半自动链接训练是成功的,但监视器剂量不显示任何内容,我尝试了 sn65dsi86的测试模式,但该现象保持不变。sn65dsi86是否支持驱动 DP 监视器?如果支持,如何快速解决当前问题?

此致、

Eddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddy

    大多数 DP 监视器 不支持 ASSR。 在这种情况下,DSI86的 ASSR 需要通过使 ASSR_control 为读/写而不是只读来禁用。 ASSR_CONTROL 读取/写入的第一步是确保在 EN 引脚的上升沿对 TEST2引脚采样为高电平。 建议通过1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:

    1.将0x07写入寄存器0xFF。 这将选择第7页。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_CONTROL 成为读取/写入。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择第0页。
    4、将0写入寄存器0x5A 的位1:0。 这将从 ASSR 变为标准 DP。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的建议有效、感谢您的善意支持。

    祝你度过美好的一天~

    Eddy