This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:输入中心抽头

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014092/dp83825i-input-center-taps

器件型号:DP83825I

大家好、

对于与 DP83825IRMQR 配合使用的 ARJ45连接器、该参考设计使用具有2个隔离式中心抽头的2通道连接器来实现磁性元件。 我想知道是否需要将这些抽头分开、或者是否可以将它们短接? 原因是我的客户有一个内部重复使用部件、这是4通道、所有中心连接都短路。 他们正在尝试查看是否可以使用此重复使用部件。

您能否提供原因? 非常感谢。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我们将对此进行研究、并将在明天再次与您讨论。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您能看一下这个吗?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    是的、中心抽头可能会短路。 在过去、我们曾看到过一些串扰与中心抽头短接相关、但无论中心抽头短接如何、825线路驱动器都是足够的。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。