This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220IRNHR TX1P 和 TX1N、TX2P 和 TX2N 布局交换

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011714/hd3ss3220-hd3ss3220irnhr-tx1p-and-tx1n-tx2p-and-tx2n-layout-swap

器件型号:HD3SS3220

e2e.ti.com/.../CC-Logic-Graph.docxHi、

我想问我们是否可以交换 TX1P 和 TX1N、TX2P 和 TX2N。

因为两个线对中都存在布局冲突、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以交换 HD3SS3220的 TX 极性。 由于 HD3SS3220高速通道是无源的、因此极性交换将传递到另一侧的 USB 主机/集线器或 USB 器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HU、

    谢谢你。