This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:如果器件电源域侧断电怎么办?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010826/tca9803-what-if-power-on-the-device-power-domain-side-is-down

器件型号:TCA9803

大家好、

你好。

TCA9803是否适用于我们的以下客户应用?

"正在寻找具有一个 I2C 端口输入和一个 I2C 端口输出的 I2C 缓冲器! 左侧的一个连接到由一个电源域供电的 I2C 主机(和一些 I2C 器件)。 输出端口(右侧的 i2c)连接到由隔离电源域供电的 I2C 器件。 在用户案例中、可以在另一个域保持开启的情况下关闭此隔离式电源域。 在本例中、我们希望左侧的 I2C 主机和 I2C 器件正常运行。 即、一侧(右侧)的断电不会按住左侧的总线"

TCA9803是此应用的合适器件、还是推荐使用另一个 I2C 缓冲器/中继器器件?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 TCA980x 无电源定序要求。 A 侧和 B 侧可独立断电;请参阅数据表的第9.3.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    除了 Clemens 之外、这是器件在任意一侧低于欠压要求时的瓶胚方式:

    由于这是一个真正的缓冲器、这些引脚相互隔离、因此它们不会受到任何一个接地引脚的影响、除非该器件由 VCCA 和 VCCB 上电。

    最棒的

    Chris