请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1050-Q1 主题中讨论的其他器件: SN65HVD1040-Q1、 SN65HVD1050、 SN65HVD1040、 TCAN1051
您好!
你好。
我们的客户想知道 SN65HVD1050-Q1和 SN65HVD1040-Q1之间的差异、以及它是否可被视为直接替代产品。
期待您的建议。 谢谢你。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
我们的客户想知道 SN65HVD1050-Q1和 SN65HVD1040-Q1之间的差异、以及它是否可被视为直接替代产品。
期待您的建议。 谢谢你。
此致、
Cedrick
您好、Cedrick、
是的、这些器件支持相同的主要功能、唯一的区别是引脚8具有相同的功能。 SN65HVD1040有一个待机(STB)模式、此模式是一个极低功耗模式、在此模式中发送和主接收器被关闭。 低功耗接收器监控 CAN 总线是否存在有效的显性脉冲、该脉冲将唤醒器件(在 R 引脚上指示)。 而 SN65HVD1050特有一个静音模式(S)、此模式可实现一个稍微更有效的低功耗状态。 在该模式下、接收器保持完全激活状态、从而禁用发送器、并继续将 CAN 总线的状态传递到 R 引脚。
为了刷新这些器件、还应考虑使用 TCAN1042或 TCAN1044A 作为待机更多收发器、使用 TCAN1051和 TCAN1057作为静音模式收发器。 这些较新的器件具有更新的驱动器、无需拆分引脚即可实现稳定的共模通信。 它们还具有更强的总线保护以确保可靠性、并为 CAN FD 应用支持更高的数据速率。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Schott