This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:DE 信号波形的问题

Guru**** 2941090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006292/tfp401a-the-issue-of-the-de-signal-waveform

器件型号:TFP401A

您好,

  我探测了 DE 和 HV 之间的关系。 当活动区域中的数据可故障时、DE 为高电平。 但是 、有时我会在同一个 HV 低电平上发现另一个高电平信号,。 去乘宽度约为260ns。

芯片是否正常? 并有任何合理的解释? 波形显示如下。 谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我探测了 DE 和 HV 之间的关系。 当活动区域中的数据可故障时、DE 为高电平。 但是 、有时我会在同一个 HV 低电平上发现另一个高电平信号,。 去乘宽度约为260ns。

    芯片是否正常? 并有任何合理的解释? 波形显示如下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我取消 了此主题、 并为该问题创建了新内容。