This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:电源定序

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005717/tusb4041i-power-sequencing

器件型号:TUSB4041I

大家好、

客户对我们数据表中的电源定序声明有疑问、我也无法理解其含义。

根据数据表显示:"VDD33和 VDD 不存在上电关系、除非...

GRSTz 仅连接到接地的电容器。 μs、VDD 必须在 VDD33之前至少稳定10 μ s。"

  1. 根据我在阅读上述陈述后的理解、我们建议客户执行以下序列:VDD 稳定-> 10ms 等待时间-> VDD33稳定-> 3ms 等待时间-> GRSTz   =>这是正确的?
  2. 除了  1uF 至 GND 之外、是否有专家可以展示与 GRSTz 的替代连接方式、如 EVM sch 所示? 因此、客户不需要电源定序。 Thx。

Andrew