This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:DS90UH941+DS90UB926、无 VS 和 HS 信号输出

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159744/ds90uh941as-q1-ds90uh941-ds90ub926-no-vs-and-hs-signal-output

器件型号:DS90UH941AS-Q1

我的产品是 SOC+DS90UH941+DS90UB926。

我使用 了示波器并测试了 DS90UB926引脚、PCLK 引脚具有时钟信号输出且频率正确、但 VS 和 HS 引脚无信号输出且始终为高电平。

下图(蓝色信号)是经测试的 DS90UB926 HS 信号 I:

下图(蓝色信号)是经测试的 DS90UB926 VS 信号 I:

我在 DS90UH941中使用了图形发生器、然后可以看到 VS 和 HS 有一些信号输出。  

下面是我使用的指挥官

===================================================================================================================================

# i2cset -f -y 3 0x0c 0x65 0x0   //图形发生器配置

# i2cset -f -y 3 0x0c 0x64 0x05  //启用图形发生器

 ===================================================================================================================================

下图(蓝色信号)是经测试的 DS90UB926 HS 信号 I:

下图(蓝色信号)是经测试的 DS90UB926 VS 信号 I:

它看起来像是 SOC DSI 输出或 DS90UH941寄存器配置中的问题。  

我不知道 DS90UB941中是否有需要配置的寄存器来输出 VS HS 信号。

Blow 是我的 DS90UH941初始配置。

===================================================================================================================================
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x01、0x08、0}、// DSI 禁用

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x1E、0x01、0}、//选择端口0

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x03、0x9a、0}、// General_CFG:启用 I2C 直通模式
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x17、0x9e、0}、// I2C_CONTROL:I2C_PASS_ALL

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x1E、0x01、0}、//选择端口0

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x40、0x04、0}、//选择 DSI 数字页
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x41、0x21、0}、// HS_POLARITY = 1、VS_POLARITY = 1
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x42、0x60、0}、  

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x5B、0x01、0}、//强制单模式
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x4F、0x8C、0}、//设置4个通道 DSI

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x1E、0x01、0}、//选择端口0

{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x40、0x04、0}、//选择 DSI 数字页
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x41、0x05、0}、//至寄存器0x05 (TSKIP CNT)
{IS_HOST_I2C_ADDRESS、0x42、0x02、0}、//设置 DSI+CLK=94.5MHz 的值
===================================================================================================================================

以下是 DS90UH941的参数:

===================================================================================================================================
root@euto-v9:~# i2cdump -f -y 3 0x0c
未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  A b  c d  e  f  0123456789abcdef
00:18 00 00 9a 00 58 00 00 01 0c 00 47 30 00 00  ??????????????。G0。
10:00 00 00 CB 00 00 00 fe 9e 7f 01 00 00 01 00 00 01 00  ...??????? ...?
20:00 00 25 00 00 00 00 00 01 20 80 00 A5 5a  ……%…… ?  ????Z
30:00 09 00 05 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 02   ??
40:04 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c  ??? ?
50:16 00 00 00 02 00 02 00 00 D9 01 07 06 44 1f  ?????????D?
60:22 02 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00   。
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00  … ?。
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
90:0b be 08 db 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ???x..........
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
C0:00 00 82 00 38 00 64 c0 00 00 00 00 00 02 ff 00  .. 8 .. d?..
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
E0:00 00 82 00 28 38 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00  ...(8) ?..
F0:5F 55 48 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 _UH941 .........
===================================================================================================================================
以下是 DS90UB926的参数:
===================================================================================================================================
未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1  2 3  4  5  6  7 8 9  A  b  c  d  e  f  0123456789abcdef
00:58 04 80 F1 fe 1e 04 18 00 00 00 00 00 00 00  X?????? …………
10:00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 03 a0 00 00..........   ?????..
20:00 00 10 08 00 83 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ...???
30:00 00 10 25 fa 00 00 00 00 00 00 00 17 00 a0 00 10  ……%?…… ????
40:43 18 03 00 30 70 00 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00  C??.0P
50:03 10 00 01 80 00 08 00 3f 20 00 00 00 00 00  00????????  …
60:00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ……?…
70:00 00 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00  ...?? ?。
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
C0:00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00   @…
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   
F0: 5F 55 42 39 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 _UB926 .........