This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:速度优化与增强模式

Guru**** 2414390 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002772/dp83869hm-speed-optimization-vs-enhanced-mode

器件型号:DP83869HM

大家好、

我对速度优化和增强模式有两个问题。

[问题1]
当我们在下面的设置下尝试建立链路时、通道 C/D 没有任何能量、因此 PHY -链路伙伴在位[8]= 1后立即建立100M 链路?
大于100M 基本数据速率、支持备选 A、GEN_CFG2寄存器(地址= 0x14)位[9]= 0、位[8]= 1

[问题2]
当通过交换 FLP 使用2线对 LAN 电缆建立1000M 链路时、自动协商失败。
自协商失败后、DP83869HM 尝试4次(默认) 1G 链路建立。

如果 DP83869HM 尝试4次失败、DP83869HM 尝试通过交换 FLP 建立100M 链路、然后建立100M 链路或 DP83869HM、并且链路伙伴已知道在4次尝试期间都支持100M、因此立即建立100M 链路?

在这种情况下、
如果我们设置增强模式、DP83869HM 允许快速链路中断、以便我们可以减少 T1窗口?
> GEN_CFG2寄存器(地址= 0x14)位[9]= 0、位[8]= 1

如果我们没有设置增强模式、快速链路中断不起作用、因此我们必须等待 T1窗口?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我在这里与团队进行了核对、并将回复。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    答案如下:  

    [答案1]:如果强制执行100Mbps 速度,则是 PHY 将直接建立@100Mbps 的链路。 如果位9为0且未强制速度、则遵循正常的自动协商流程。

    [答案2]:如果强制速度、PHY 将尝试仅为编程速度建立链路。如果位9为0、 速度未强制、则遵循正常的自动协商流程。

    此外、增强模式功能仅在 PHY 尝试"建立"链路时有效。 FLD 功能仅在 PHY 决定何时声明链路断开时有效。 要使 FLD 激活、必须首先建立良好的链路。

    --

    此致、

    Vikram