This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220:无驱动器级期间的默认 USB TX/RX 路径

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005087/hd3ss3220-hd3ss3220-default-usb-tx-rx-path-during-no-driver-stage

器件型号:HD3SS3220

尊敬的 TI 成员:

我的项目将使用 HD3SS3220作为 CC 逻辑、该 USB3.0端口(Type-C)也是用于烧录 FW 的数据端口。

当系统 FW 为空时、主芯片从内部 ROM 引导。  没有适用于 HD3SS3220的软件。

但我需要使用 USB TX 和 RX 来传输我的固件。

如果 USB SS MUX 有默认路径(TX1/RX1或 TX2/RX2),如果第一次出现故障,我只能反转 Type-C 电缆。

我希望知道默认的 TX/RX 是  TX1/RX1或 TX2/RX2之一;或者 当所有 SW 为空时、TX/RX 悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有适用于 HD3SS3220的软件意味着没有 Type-C 器件连接到 HD3SS3220?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩里:

             默认为 CC1、这意味着在未连接电缆时 TX1/RX1处于打开状态。

    此致、

    Brian