This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:TXD_3上的内部下拉电阻器

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83848C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159832/dp83848k-internal-pull-down-resistor-on-txd_3

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件: DP83848C

TI 的设计指南和 TI 的数据表之间存在冲突信息。 哪一项是正确的、哪一项是拼写错误?

是否有 TXD_3内部 PD 电阻器?

数据表在第7章中指出、TXD_3上有 PD。

DP83848x PHYTER 小型/LS 单端口10/100Mb/s 以太网收发器数据表(修订版 E)(TI.com)

设计指南在第3章"引脚和信号定义"中说明、TXD[3:2]应被拉低以将这些输入置于已知状态。

DP83848正弦10/100Mb/s 以太网收发器简化媒体索引接口 RMII 模式(修订版 A)(TI.com)

我知道、DP83848K 文档是由 DP83848C 编写的、其中 TXD_3是 SNI_MODE 的自举输入、具有 PD。 但该模块已从器件类型 J/K 中消失、这可能是数据表中的拼写错误。

DP83848C/I/VYB/YB PHYTER QFP 单端口10/100Mb/s 以太网物理层收发器数据表(修订版 E)(TI.com)

+1:

因为我知道 TXD_2没有内部 PD。 那么、这是一个浮动输入。 请确认。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    请使用外部电阻器下拉 TXD2和 TXD3。  我不确定数据表和应用手册的传统、因为这是一个旧器件、但将其下拉不会造成任何损害。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否允许短接 TXD_2和 TXD_3并使用一个 PD 电阻器来减少组件数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    是的、您可以这样做。

    谢谢、

    David