This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关操作转换器的问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004871/pca9306-question-about-operating-the-translator

器件型号:PCA9306

大家好、

我的客户希望在以下配置中使用此部件、我对此有2个问题-

'

VREF1:1.8VDC

VREF2:2.8VDC

 

我想使用使能引脚来控制电平转换器的状态。 当 VREF2为2.8VDC 时、是否可以使用3.3VDC GPIO 控制 ON 使能、或者是否必须对控制信号进行电平转换?

我知道控制电压在使能引脚的绝对最大额定电压范围内、但电压是否以某种方式链接到 VREF2?
"

1.我相信他们不能在 VREF2上使用2.8V、如果他们在 VREF1上有1.8V、我想他们只能在 2.5V、3.3V 或5V 上使用 VREF2 不是2.8V。 您可以确认吗?

2.我在 E2E 上看到的一切看起来在 VREF2和 EN 上都不能有单独的电压、必须连接它们并在该连接处连接电阻。 您能否确认这一点?



谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 VREF1和 VREF2之间的电压差超过0.8V、就允许所有电压。

    2.必须连接 VREF2和 EN、并且 VREF2和更高电源之间必须有一个电阻器。 EN 必须由开漏输出驱动、因此 GPIO 的电压无关紧要。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    正如各位先生所指出的,Vref2为2.8V 是可以接受的。 我们建议 Vref2至少比 Vref1大0.7V、以将器件用作转换器。  

    第二点、先生们是正确的。 如果要控制使能引脚、可以将 GPIO 连接为三态输出(HI-Z)、以使能引脚、并在需要禁用时将使能引脚驱动为低电平。 不过、您不应将使能引脚驱动为高电平。

    -Bobby