您好!
我将 TPS25750S 用于我的设计之一、目标如下(适用于我的器件):
-在 USB 数据传输中充当设备
充当电源
-使用 USB-C
目标是为 USB-C Samsung 平板电脑充电、而后者处理通信。
我的设计集成了与 EVM (评估模块)相同的 EEPROM 模型、并且暴露了 I2C 线路、因此我能够使用闪存器来推送通过 TI 在线 GUI 生成的二进制文件。
对于配置、我将使用以下参数:
-仅供电器件(5V、3A)
首选角色:电源
-首选数据角色:设备
-最大数据速度:USB2.0
-无产品或供应商 ID
当我使用 EEPROM 上刷写的此配置时、我的器件工作正常、但供电部件除外。 平板电脑始终将我的设备检测为接收设备、Android 会显示"USB 为连接的设备供电"消息。
我在插件操作期间检查了 CC 线路、正在进行通信。
我想在这方面获得一些帮助,也许有人已经使用 TPS25750S 完成了这样的设计?
提前感谢您的帮助!
此致