This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZT

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003214/dp83867is-dp83867isrgzt

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我 在电路板中使用了一个速率为1Gbps 的 SGMII 模式下的 DP83867IS。 但是、由于目前此组件没有电源、我正在寻找与此组件兼容的其他以太网物理层收发器。

我想知道是否可以将其替换为  DP83869。

有人 可以帮助我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电路板相似、但引脚对引脚不兼容。 我已经链接了一个应用手册、将两者与竞争对手部分进行了比较。 忽略竞争对手的器件、该应用手册非常出色地突出了 DP83869和 DP83867之间的差异和相似之处。  https://www.ti.com/lit/an/snla333/snla333.pdf

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    利斯尼