This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:与 RPD 相关的问题

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002894/tpd6s300a-questions-related-with-rpd

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

大家好、  

有关 TPD6S300A 的几个问题。  

TPD6S300和 TPD6S300A 有何区别? 上面是否有比较表?  

2.在电池电量耗尽模式下、如下面方框图中的红色圆圈所示、如果外部 C- CC 未连接到 C-RPD、 我们如何获得 Rd? 测量 C-CCX-GND 之间的电阻或测量 RPD-GX-GND 之间的电阻?  

在数据表中、有 Rd (串联的 Rd 和 FET 的有效电阻)、还有在 Icc=80uA 时测试的 Vth_DB、但看起来0.9V/80uA 不是5.1k Ω。  请帮助解释与这两个参数的关系。  

在测试 Rd 时、它是在 RPD-GX-GND 上进行测试、还是需要将 C-CCX 连接到 RPD-G、然后在 C-CCX 引脚上进行测试?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参阅 TPD6S300A 数据表的第8.3.5节、以确定两个器件之间的差异。  

    如果您希望系统在电池电量耗尽的情况下呈现 Rd、则必须将 C_CC1和 C_CC2与 RPD_G1和 RPD_G2相连。 如果不将这些引脚相互连接、则在电池电量耗尽的情况下、系统不会显示 Rd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McGaffin、  

    感谢您的回复。  

    问题3、数据表规格如何? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您需要将 C-CCX 连接到 RPD-G、然后在 C-CCX 引脚上进行测试。