This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:85 Ω 差分阻抗

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002387/ds250df810-85-ohm-differential-impedance

器件型号:DS250DF810

大家好、

你好。

DS250DF810ABVT 是否可用于85 Ω 差分阻抗? 如果不是、TI 是否提供速率高达10.3125Gbps @ 85 Ω 差分的协议无关重定时器?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    对于所有 TI 重定时器、建议使用100欧姆+/-10%差分阻抗。 85欧姆端接远低于所需的阻抗、这将影响回波损耗、从而影响信号完整性。

    此致、

    起亚拉赫巴