This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:电流消耗

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001842/xio2001-current-consumption

器件型号:XIO2001

大家好、

客户提出的快速问题、

1) 1)我们如何阅读以下内容:功耗是用于单通道操作还是连接了全6个 PCI 器件?

如果这仅适用于1CH、则意味着我们需要 x6作为绝对最大电流、对吧?

2) 2) 该器件总共有6个电源轨、我们 累加每个1.5V 和3.3V 电源轨电流、并在规格中为每个电源轨提供了总和、对吧? 谢谢!

VDD_15

VDD_15_PLL

VDDA_15

VDD_33

VDD_33_AUX

VDDA_33

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    1)。 是的、这适用于一个通道、对于标称的完全 X6 PCI 主配置、我们需要乘以6。

    2)。 我们需要将您的表格 ICC 乘以6、以获得标称总电流消耗。 这是因为这6个 PCI 实体中的每一个都有串行器/解串器和模拟前端  

    此致、Nasser