This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:偏置电流计算

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000812/pca9306-bias-current-calculation

器件型号:PCA9306

我已连接 PCA9306、如数据表的图6所示(正常设置)、但是 Vcc1为2.8V、Vcc2为3.3V。 我正在尝试确定偏置电阻器上的电流是多少(使用图13中的公式),但由于 Vcc2 < Vcc1 + Vth (或者它确实是反向的,电流是反向的),所以这是不可行的。

 

在这种与第8.1.5节所述类似的运行模式下、是否有计算偏置电流的方法、或者它实际上是零和/或仅器件的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果 Vref2不>= Vref1 + Vth、此器件将不会在转换模式下工作:

     

    转换在您当前的设置中是否有效?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VREF 电压差小于阈值电压时、没有电流流经基准晶体管、EN 将位于 VCC2。 因此、I/O 电压将被钳制在大约2.5V。如果您在 SCL1/SDA1上有上拉电阻器、那么这并不是一个真正的问题、转换仍然有效。