This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS 保护解决方案

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: ESDS314, ESDS312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000598/tvs-protection-solution

主题中讨论的其他器件:ESDS314ESDS312

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我需要一台电视来保护 HDMI 信号。 我们尝试抑制的浪涌类似于 MIL-STD-461 G 中的波形4 (请参阅下面的波形)。 4.6us 上升时间至100V、然后在69uS 中衰减至@ 50%。

是一个双指数、上升时间为6.4us、在69us 内下降至50%。 Vmax。 = 100V 333A 的电流。 它是传导易感性117 (对于秒杀)的一部分、而不仅仅是常规 ESD

我需要保护的电路具有绝对最大值 电压为3.6V。  TVS 需要能够在69us 内维持@ 1.15kW 的功率。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在我们的产品系列中、我们最接近的器件是 ESDS312或 ESDS314。 但是 、这些器件的额定浪涌规格为8/20us 波形的 IEC 61000-4-5浪涌规格。 这些器件只能承受8/20us 波形中的25A 电流、因此它们可能无法承受更长的6.4/69us 波形中的333A 电流。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Danilo