请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS110DF410 尊敬的专家
配置过程如下所示、对吧?
a. 设置 Rx EQ/DFE 、然后单击 Apply to all channel...(应用到所有通道...)
(笑声)
b. 设置 CDR(假定为手动模式)、然后单击应用到所有通道
我的问题是:
(1) PPM 公差=5*1280=6400,对吗?
(2)如何选择组分频器设置?
c.setting Tx DEM/PRBS 发生器、然后单击 Apply to All Channels (应用到所有通道)
d.单击"保存到文件"并生成 cfg 文件。 该文件是否是 EEPROM 的烧录文件?
VCO 频率?8.5G~11.3G、1/2、1/4和1/8的范围是什么? 这意味着 VCO 频率不支持6.4G?
3.
附件是配置文件,所有通道的设置都是相同的。您是否能帮助检查它是否正确?
请帮帮我。 期待您的 reply.e2e.ti.com/.../DS110DF410_5F00_20210507_5F00_10G.cfg