This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:评估 TI SN65DPHY440SS MIPI (DSI)信号扩展

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999001/sn65dphy440ss-evaluation-of-ti-sn65dphy440ss-mipi-dsi-signal-extension

器件型号:SN65DPHY440SS

您好,我们的客户正在使用 10.1英寸子屏幕(800 * 1280)、该子屏幕具有 MIPI (DSI)接口、主板与子屏幕的 LCD MIP 接口之间的距离为350mm-400mm (通过双绞线+ PCB 布线+ FPC、100 Ω±10阻抗);

现在、考虑到 MIPI 线过长(标准150 mm)、选择 SN65DPHY440SS 进行 MIPI 扩展;

请帮助评估以下问题:

SN65DPHY440SS 可以 将 MIPI 信号延长多长时间? 350mm 是否可行?

2.主板使用 LT9211 (Longxun、用于将 DPI 转换为 MIPI)。 请评估 LT9211是否可与 sn65dphy440ss 搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440在750MHz 时最高支持5dB、在其 TX 上最高支持2.5dB DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 很难分辨最大传输距离,不同传输材料可能会有不同的结果,同时时钟速率、源信号摆幅、源信号去电平、端点接收器的 EQ 功能也会生效。

    350mm 通道损耗是多少? 他们能否订购 DPHY440 EVM 进行评估?

    谢谢

    David