Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 尊敬的支持团队。
我们的用户使用的是在 SGMII 上具有25MHz 振荡器的以太网 PHY DP83867IS。
一个25MHz 振荡器的占空比可超过40%至60%。
实际上、上行链路将以34.56%或更低的速率关闭。
如果 DP83867IS 没有链路、是否有方法检查 PLL 是否锁定了寄存器?
此致、
Hiroaki Yuyama