This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041在某些电路板上不能出现-40deg 的情况

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882564/tusb8041-tusb8041-doesn-t-come-up-on-some-boards-at--40deg

器件型号:TUSB8041

大家好、

我已经在论坛中讨论了有关 TUSB8041的所有问题。

我需要这方面的想法。

我有一个板、

USB 2.0和3.0集线器仅在-40度上电时才会在 Linux 中显示。

我没有在热室中探测到-40deg 的信号、我将这样做。

我有一些想法或想法,如果不正确,有些人必须告诉我:

观察结果:

I2C 工作寄存器转储在-40deg 尚待执行、但 i2c 工作在-40deg

2.我不能对集线器进行硬重置,但我确实重置了整个装置,但它仍然不显示集线器@-40deg

3.soft reset @-40deg over i2c 不起作用

4.集线器0xf8寄存器设置为1以启动集线器、我已验证。

5.不会在所有卡上出现问题1.5。

我的嫌疑人

1.已使用修改更正 GRST 之后的 VBUS 引脚48释放、但问题仍然存在。

2.散热焊盘是否会导致问题?(使用过孔进行了正确的布局)、此卡上可能没有足够的焊膏?

晶振是否开始振荡?

4.该卡采用了正式涂层,因此很难弄清楚这一点

5.尚未探测挂起信号(针脚45)以检查情况是否正常。

有什么想法吗?

BR、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB-HUB-Issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图和 PCB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    此问题是否仅在-40C 时出现?  USB 3.0和 USB 2.0是否始终如一地出现故障?  还是有时一个或另一个?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、仅当我以-40deg 的功率打开时、才会在周期内。

    当我以-40deg 的功率循环时、它不会恢复。

     TUSB8041IRGCT 在-40deg 开启时的结温应高于-40deg。

    我没有数据显示设备处于-40度时的外壳温度是怎样的。

    是我的热循环

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2.0和 USB3.0集线器都会发生这种情况。

    他们不会出现在 lsusb 中、i2c 在某些情况下工作、而在某些情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我只看到了 USB3.0 (0451:8140)集线器出现、而不是显示0451:8142的 USB 2.0

    我已记录了问题的屏幕记录。

      

    下面是 I2C 寄存器的工作情况转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在55度时、如果打开、我可以在该框上同时使用两个集线器、并且各个框的问题不同。

    这是一个在工作条件下的转储

    ~# i2cdump -y 2 0x47 b
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:00 51 04 40 81 1c 00 0f 0f 00 20 00 00 00 00   .Q?@????。 …
    10:02 80 90 C5 00 da 52 F5 C6 16 27 C2 B6 C9 d0 00   ??????????????????
    20:09 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00???..........
    30:41 00 31 00 30 00 34 00 30 00 30 00 37 00 31 00   A.1.1.0.7.0.1。
    40:44 00 43 00 36 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 D.C.6.4.
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:1E 1e 1e 1e 1e 1e 00 00 18 18 18 18 00 00 00   ?????? ???? (笑声)
    E0:04 04 04 04 04 04 04 00 00 00 77 77 77 00 00   00???? wwwww.
    F0:00 00 00 80 80 80 01 12 00 00 00 00 00 00 00   ……???? …
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与内部团队一起检查可能的根本原因、

    您能否确认时钟是否以正确的频率/摆幅启动?

    是否已测试高温?  有问题吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、高温是正常的。

    尚未探测电源时钟并在-40时复位、

    我将向您发送25deg、-40degC、70degC 的波形。

    BR、

    巴拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我只是想确认您使用的是该器件的工业版本吗?  商业版仅支持0C-70C、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。  TUSB8041IRGCT  

    我现在将检查这些上的顶部标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还提到5个部件中有1个发生故障?  它们是否都在-30通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、满分10分中有5分。

    经过多次尝试、我还能够在70度重现此问题。

    当我返回到25时、USB 2.0和 USB3.0都返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在高温和低温下都能看到问题、我感到很惊讶。  在所有情况下、USB 2.0和 USB 3.0是否都无法连接?  还是一个呢?  如果您将 USB_VBUS 切换为低电平、然后再切换为高电平、是否会出现集线器?  当您将系统恢复到25°C 时、是否执行重置、或者一旦温度恢复到标称值、集线器是否仅连接?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些情况下、USB2.0和 USB3.0以及在某些情况下未出现的 USB2.0。

    我无法控制 VBUS 或复位引脚。 它们受上电复位控制。

    USB 集线器在25度时恢复了一段时间、但在某种程度上没有恢复。

    它非常随机、无法对行为进行特征描述。

    我想在回流过程中 USB 集线器下方的焊锡膏非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    是的、焊锡膏不足会导致很多不同的器件问题、因为它会影响器件温度并充当集线器的主接地端。   您是否能够使用 X 射线检查它?  或者对电路板进行返工以添加更多内容并重新测试?  

    此致、

    JMMN