This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:通过 I2C 控制下行通信的开/关

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883964/tusb4020bi-controlling-on-off-of-downstream-communication-by-i2c

器件型号:TUSB4020BI

各位专家、您好!

我收到了客户关于 TUSB4020BI 用例的问题。
他们计划在单个电路板上使用 TUSB4020BI。 (无需 USB 连接器)
根据具体情况、他们需要控制下游通信的开/关。
只能通过 I2C 来实现吗? 还是 SMBus?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    下游端口电源和数据不能由 TUSB4020B 集线器单独控制。  USB 集线器是受 USB 主机控制器命令控制的从设备。  TUSB4020B 无法配置为将自身报告为单端口集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。
    我知道 由 USB 主机控制器的命令控制的从器件。
    通过 SDA 引脚的 I2C 信号仅用于 I2X EEPROM、不用于控制。 正确吗?
    此外、SMBus 与 I2C 用例相同?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    I2C 和 SMBus 仅用于集线器配置: 设置电池充电模式或描述符、而不是 USB 系统的活动交互或配置。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。 我知道 I2C/SMBus 用于集线器配置。

    通过来自上游线路的信号、我们能否控制 下游通信的开/关?

    此外、您是否有使用 TUSB4020BI 的参考设计?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    是的、下行端口电源控制可通过 USB 主机控制器发出的 USB 命令进行设置/清除、但 TI 没有可生成这些命令的实用程序。  这些命令在 USB 2.0规范(可在 USB.org 上找到)中进行了说明-搜索 PORT_POWER。

    我们的 EVM 可用作参考设计 :http://www.ti.com/product/TUSB4020BI/technicaldocuments

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    我知道。 我将参考 EVM。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi