Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825
您好!
我在我们的设计之一中使用 DP83825I 芯片组。 此芯片与 ESP32 Solo 连接。
能够通过 RMII 线路访问 DP83825I IC 的内部寄存器。 为设备提供了静态 IP 地址和网关。
IP 地址:192.168.1.2
网关:192.168.1.1
网络掩码:255.255.225.0
但无法使用分配给设备的 IP 地址对设备执行 Ping 操作。 通过笔记本电脑。
但也可以使用 同一台笔记本电脑 ping 其他设备(如采用 LAN8702的设备)。
请在此处提出可能存在的问题。 我怀疑物理层侧有问题。
请帮帮我。
此致
Narendra