您好!
我们使用两个 TI IC、如所附的原理图所示、将计算模块 HDMI 信号转换为 LVDS、以实现定制显示。
电路板很复杂、因此我们不想修改它。 但是、我们现在需要获取这些 LVDS 信号、并将其转换为任何标准格式、这些格式可馈送到 PC 中以捕获实时显示图像/视频。
我们需要将这些 LVDS 信号转换为任何现成标准视频抓取器件(如 HDMI、S 视频转 USB、RGB 转 USB 等)接受的任何标准。
我们需要一个非常紧凑且成本理想的(理想的单 IC)解决方案。
有哪些选项?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用两个 TI IC、如所附的原理图所示、将计算模块 HDMI 信号转换为 LVDS、以实现定制显示。
电路板很复杂、因此我们不想修改它。 但是、我们现在需要获取这些 LVDS 信号、并将其转换为任何标准格式、这些格式可馈送到 PC 中以捕获实时显示图像/视频。
我们需要将这些 LVDS 信号转换为任何现成标准视频抓取器件(如 HDMI、S 视频转 USB、RGB 转 USB 等)接受的任何标准。
我们需要一个非常紧凑且成本理想的(理想的单 IC)解决方案。
有哪些选项?
非常感谢
您好 Steve、
我们将此电路板设计用作将 RGB (926输出)或 LVDS (948输出)转换为 DVI (HDMI)的参考。 这是否适合您的应用?
此致、
Casey
谢谢 Casey、
我查看了原理图、但无法找到 PC 软件如何与电路板通信以进行配置。 它是否与所示的另一个电路板通信?
1) 1)您能解释一下吗?
2) 2)此外、如果我们复制发送链接的文档中所示的原理图、我们能否直接(通过上面第1点中提到的任何接口)对其进行编程/配置、或者我们是否需要其他 TI 平台/PCB 来进行任何编程/配置?
3) 3)我们是否需要配置该原理图中使用的任何 IC? 我们之前没有进行任何编程就使用了401、但它可能需要针对特殊配置/功能进行编程?
4) 4)我们在任何地方都找不到该板。 TI 网站上甚至没有产品页面。 是否提供? 在哪里以及多少钱?
非常感谢
Steve