This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:10BASE-T 合规性测试

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883579/dp83867ir-10base-t-compliance-test

器件型号:DP83867IR

大家好、

我的客户正在评估其电路板上的 DP83867IR。
关于10Base-T 合规性测试、它们参考数据表第46页的"8.4.6.8 IEEE 802.3测试模式"、并参考应用报告"如何配置 DP838xx 进行以太网合规性测试(SNLA239A)。
它们可以输出10Base-T 链路。
接下来、必须在10Base-T 合规性测试中输出伪随机和 All1信号。
应用报告(snla239a)是一个从链路伙伴输出测试模式并反向回路 PHY 的系统。
当他们向外部站点检查是否符合性测试时、虽然可以将连接伙伴纳入测试系统、但发现无法测量回损。
它们添加了一个向 FPGA 输出测试图形的函数、但 DP83867IR 除非链接、否则似乎不会向 MDI 输出信号。

问:即使链路断开、DP83867IR 是否可以将信号输出到 MDI?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    您将需要一个链接伙伴来回送数据。 您能否更详细地解释您的链接合作伙伴为何无法这样做?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia - San、

    客户了解他们需要一个连接合作伙伴来实现这一目的。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya