请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 尊敬的团队:
在第8.2.4.1节中、数据表建议对于 UFP 设计、VBUS 可用于为 VDD5供电。
HD3SS3220数据表还给出了器件5V 电源的以下建议运行条件。
VDD5 5V 电源电压范围:4.5V 至5.5V
VBUS 4至28V
根据我对 USB Type-C 规范的理解、4.00V 是在通过一条 Type-C 电缆和一组配对连接器后电压降后、接收器可以看到的最小 VBUS 电压。
这似乎反映在数据表提供的 VBUS 的建议运行条件中(4V 至28V)。
我正在设计的器件将拉过2A、有时、由于电缆和连接器中的损耗、HD3SS3220看到的 VBUS 可能会降至4.5V 以下。
我的问题是、如果 VBUS 用于为 VDD5供电、并且电压降至4.5V 以下、HD3SS3220器件是否仍能正常工作?
提前感谢您的帮助。
此致、
Peter Bouvy