Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 我一直在设计使用 TUSB9261芯片的电路板。 到目前为止、该设计与提供的混响设计 TUSB9261DEMO 完全相同、我基于该设计构建了一个 PCB。 我遇到的问题是、由于某种奇怪的原因、器件将完美地连接到计算机、甚至会在燃烧器实用程序中弹出、然后在几秒钟到一分钟后断开、器件断开连接时、电压轨会下降。 我检查了轨到地之间的电阻、它们下降到接近~1-2欧姆、有时甚至更小。 如果我让电路板保持几分钟、3.3V 电源轨上的电阻会恢复到大约4k 欧姆、1.1V 电源轨上的电阻会恢复到大约460欧姆。 从电路板上移除芯片可消除电压轨短路、这让我认为芯片内部存在问题。 但是 、我已经移除了芯片并在 PCB 上多次更换它、它不会发生任何变化。 对我的问题有什么想法?