This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:I2C 时钟扩展

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889794/ds80pci102-i2c-clock-stretch

器件型号:DS80PCI102

各位专家、您好!

 我在这个 E2E 主题上询问 过有关 I2C 时钟扩展的问题。
然后、我有一个有关上述内容的新问题。

该器件可以支持 I2C 时钟扩展。
因此、我想知道该器件可以支持时钟扩展多长时间。
你可以告诉我吗?

我认为、如果完全遵循 I2C 规范、该器件在时钟延长时间限制方面没有限制。 因为、据我所知、I2C 规范在时钟扩展方面没有限制。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    DS80PCI102可与使用时钟扩展的 SMBus 主器件配合使用。  当 DS80PCI102是 SMBus 主设备时、它通常不会使用时钟扩展。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我想确认以下几点。

    我认为该器件可以支持 SMBus 的电气规格。 然而、当它是 SMBus 从器件时、时序规格(包括超时)符合 I2C。
    因此、该器件可以支持在 Reg addr 和写入数据之间等待很长的时间。
    是这样吗?

    此外、该器件还可以支持多长时间的时钟延长?
    如果我的上述假设是正确的、我认为没有限制。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您是否会如上所述回答我的问题?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人回答我的问题?

    此致、
    Kazuki Kuramcohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、对于延迟、时钟拉伸没有限制。  该器件在 I2C 或 SMBus 环境下均能正常工作。

    此致、

    Lee