主题中讨论的其他器件: DP83869
我们正在根据 DP83869HM 进行三项设计。 我们将在100和1000 Mbps 的介质转换器应用中使用它、并且我们仅使用搭接进行配置。 为了区分100和1000M、我们有一个向上或向下拉引脚22 (JTAG_TDO/GPIO_1)的开关。 我们设置引脚45和46 (LED_1和_2)、根据是否设置了100或1000模式、将铜线 A 设置为10/100和10/100/1000。 我们有以下客户要求:
1.链路损耗通过、通过下拉引脚32 (RX_CLK)来解决
2.光纤强制模式,通过自举引脚47 (LED_0)解算以禁用光纤自动协商(802.3第37条)
3.非透明模式,即铜缆接口自动协商取决于光纤端。
我不确定如何解决第三个要求。 我注意到文本"铜缆接口支持自动协商、但用户必须确保铜缆端协商的速度与光纤端的固定速度相匹配。 如果铜缆和光纤之间的速度不匹配、则接口数据传输将不会成功。" 在数据表的第9.4.7节中、但不确定这对于本应用而言意味着什么、我们完全控制连接到铜侧的器件支持所选的光纤速度、并且将器件连接到介质转换器的 TP 电缆足够好 电缆(通常为25 cm Cat5e、用户不可更改)。 即、如果铜侧的器件支持100m、而我们将光纤固定为100m、我们"始终"获得100m 链路吗? 对于1000M、同样的问题是什么?
如果 DP83869HM 支持非透明模式、我还需要回答正式问题。 它支持这一点吗? 如果答案是否定的、您会建议我们改用哪个 IC?