This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:关于漫威88Q2110的通信问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880322/dp83tc811evm-about-communication-issue-with-marvel-88q2110

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

您好:

   先生,我尝试使用 DP83811 EVM 与 Marvel 88Q2110通信,但无法正常工作,同时与 Broadcom 双线汽车以太网 IC 通信,工作正常,您知道原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TC811也采用哪种模式绑定? 引导配置是什么(如果有)?

    Marvel PHY 呢? 您希望了解哪些以太网标准?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       主席先生,谢谢你的快速回应。

     背景是,我们有多款汽车产品,一些产品使用83811连接到 MCU,而一些产品使用88Q2110连接到 MCU,在使用 PC 测试产品时 ,应将83811 EVM 转换器2Wire 连接到4线, EVM 连接到83811 MCU 似乎非常好,但当与88Q2110通信时,它会失败。

    从支持以下协议的83811数据表中:

                                                                                            符合100BASE-T1–IEEE 802.3bw 标准
                                                                                            –符合 OPEN Alliance 标准
                                                                                            –可与 BroadR-Reach 和100BASE-T1 PHY 互操作

    从支持以下协议的88Q2110数据表中:

                                                                                           符合100BASE-T1–IEEE 802.3bw 标准
                                                                                           1000BASE-T1–符合 IEEE 802.3bp 标准   
    我不知道是否有差异。
    100BASE-T1 PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保88Q2110配置为100Base-T1。 如果配置为1000Base-T1、则不会进行链路。 此外、请咨询88Q2110供应商、了解100Base-T1模式是否可与其他 PHY 进行互操作。

    此致、

    GET