This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:器件未通电。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881273/tps65982-device-is-not-getting-powered-on

器件型号:TPS65982

大家好、

使用电源适配器供电后,指示灯不亮。

我无法刷写 FW、因为未检测到 aardvark。 是否有刷写 FW 而不供电的过程。

此致、

ABIN 别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    否、编程时必须在电路板上提供电源。 建议检查适配器以查看其是否为所需的20V 供电、然后检查 EVM 上每个相关 IC 的输入以查看它们是否接收到所需的电压。