This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:从器件导入时遇到异常:无法在端口0上打开 Aardvark 器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880111/tps65982-exception-encountered-during-import-from-device-unable-to-open-aardvark-device-on-port-0

器件型号:TPS65982

大家好、

尝试从器件(TPS65982 - EVM)导入设置时出现以下错误

从设备导入时遇到异常:无法打开端口0上的 Aardvark 设备

错误代码=-7

'exceptions.exception'="">

详细信息:

回溯(最近一次调用最后一次):

文件"dialogWindow.pyc"、第7664行、位于 import_config 中

文件"HW_interface.pyc"、第160行、位于 HW_open 中

异常

请帮助我尽快解决此问题。

此致、

ABIN 别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 Aardvaark 适配器是否已枚举。 您是否能够成功执行 I2C 扫描?  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    Aardvaark 在设备管理器中被枚举为 USB 控制器下的"总相位 Aardvark 主机适配器"。

    在尝试扫描时、显示"I2C 地址扫描失败、无法读取范围0x0..0x7F"。

    此致、

    ABIN 别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    我注意到该线程的状态已更新为已解决。

    请在此处分享解决方案、以便具有类似问题的其他人受益。   

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    我认为这是由于 I2C 连接问题(电缆连接或同步不当)造成的。 因为再次连接后、它开始使用端口0x38。

    此外,是否可以使用 SPI 报头导入设置。?

    因为我不熟悉这个。 您能告诉我共享设备和全局设备设置选项卡之间的区别吗?  

    此致、

    ABIN 别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    请仔细阅读  

    https://training.ti.com/tps6598x-application-customization-gui-tool-basic-introduction 和 GUI 用户指南、了解有关器件配置和调试的更多信息。  

    谢谢
    普拉吉斯