This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320的上电序列

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880332/tusb7320-power-up-sequence-of-tusb7320

器件型号:TUSB7320

请告诉我上电时 GRST#和 PCIe_REFCLK 的时序。

在达到建议的最小工作电压后、是否可以输入 PCIe_REFCLK、然后将 GRST#置为无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加。

    在我们的电路板上、在 VDD11和 VDDA_3P3 (和 VDD3)上电后立即输入 PCIe_REFCLK。 (参见下图)
    这与图23不同。 数据表中的上电序列。 是否可以接受?

    下面:电路板的加电序列
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从上面的图23中得到了什么? 它不同于 TI.com 上的数据表。

    PCIe_REFCLK 与 PERST#相关、而不是 GRST#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图已从 TI.com 上的数据表图23修改为电路板时序(红色帧)。
    是否可以在 GRST#取消置位之前输入 PCIe_REFCLK、如图所示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在 GRST 失效前输入 PCIe_REFCLK、确保 PSRST 在电源稳定后的100ms 内为低电平