This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-EP:+/- 200V 瞬态电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA1050A-Q1, SN65HVD1050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872186/sn65hvd1050-ep---200v-transients

器件型号:SN65HVD1050-EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA1050A-Q1SN65HVD1050-Q1

大家好、

与另一个主题中的问题相关:

数据表中指出、根据 ISO 7637标准、该器件可承受–200V 至200V 的电压瞬变。 但是、在上一个主题中链接到的培训仅提供有关 ISO7637标准的信息。 由于+/-200V 不是常规 ISO7637测试的一部分、因此该标准中没有有关它的信息。

您能否分享用于器件测试的瞬态的详细信息?  

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    我可以看到、ISO 7637-2规范2004版本中列出了12V 和24V 版本的脉冲。 在开发过程中、我不是这个项目的一部分、但我认为所做的是、当适用于测试时、这些脉冲被测试为+/-200V。 我目前正在与我们的系统和测试团队合作、以了解开发过程中测试这些器件的确切方式、并将在本周之前报告数据表表中的含义。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、谢谢!

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    我仍在努力了解+/-200V 图在数据表中的确切含义。 但是、在 SN65HVDA1050A-Q1数据表中、此表已更新为更精确的值和针对该器件的 ISO 7637-2测试的测试详细信息。  

    当我到达+/-200V 数字的底部时、我将回复此主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您有没有为我提供的更新吗?

    谢谢

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    我发现这是从 SN65HVD1050-Q1数据表的早期版本中推进的、而原始作者写道、+/-200V 是可以在该级别测试所有7637-2脉冲的电平。

    我与编写 SN65HVDA1050A-Q1数据表(具有这些脉冲的校正电平的版本)的工程师进行了交谈、他说校正也适用于器件的-EP 版本。  

    感谢您的关注、我将更新-EP 数据表以反映正确的信息。

    此致、